结果:找到"51 STC15 单片机 教程",相关内容1000条
  • STC15单片机学习日记
  • 开个贴,记录一下自己的学习历程。B站同步视频更新。STC15单片机学习日记(1)电容https://www.bilibili.com/video/BV1Tf4y197np/STC15单片机学习日记(2)电容https://www.bilibili.com/video/BV1W64y1c7G8/STC15单片机学习日记(3)画电源pcbhttps://www.bilibili.com/video/BV1Kp4y1v7KP/STC15单片机学习日记(4)焊接核心板https://www.bilibili.com/video/BV1Jz4y1f7Q5/STC15单片机学习日记(5)焊接电源板htt...
  • 所属专栏: 学学单片机 标签: 51学习 发帖人:羽过天晴 发帖时间:2020-08-20 16:47:00
  • 关于C8051F02X系列单片机的提问
  • 最近有一个奇思妙想,关于C8051F02X系列单片机能不能不用JTAG在线下载程序,转而使用USB接口下载。
  • 所属专栏: 奇思妙想 标签: C8051F02X USB 下载51 发帖人:DDayUP 发帖时间:2020-08-20 10:50:00
  • 带你轻松掌握51内核单片机
  • STC15单片机实战项目,基于51内核,教学视频专辑免费下载,轻松掌握51内核单片机。STC15单片机实战项目-视频分享下载链接.zip
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 51 STC15 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-07-28 13:04:00
  • STC15单片机实战项目-软件教程计划(直播,回播)
  • 直播地址->https://live.bilibili.com/21988510直播时间->每周六21:00开播回播地址->bilibili平台,硬件家园直播内容:1、STC15单片机实战项目-LED闪烁(Delay延时)2020/3/142、STC15单片机实战项目-LED闪烁(定时器,面向对象程序结构)2020/3/213、STC15单片机实战项目-按键检测(外部中断)2020/3/284、STC15单片机实战项目-按键检测(状态机扫描)2020/4/45、STC15单片机实战项目-按键、PWM控制灯的亮度2020/4/116、STC15单片机实战项目-通过IAP操作单...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: STC15 学 实战项目 C语言 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-03-15 09:46:00
  • STC15单片机实战项目-项目需求
  • 以经典的51内核单片机设计一款产品,功能如下:1、采用宏晶的STC15L2K32S2-LQFP32,2kSRAM,32kROM;目的:选用STC15系列1T的经典51内核单片机,资源丰富。2、设计1个运行指示灯,工作时,间隔1s闪烁;目的:学习定时器,GPIO控制。3、设计2个按键,1个位于中断管脚,1个位于普通管脚;目的:学习按键中断检测与按键状态机检测。4、设计1个PWM控制的呼吸灯,中断按键控制,重新上电,可以恢复原始状态;目的:学习PWM,单片机内部EEPROM。5、设计NTC传感器(B值3950K),采集环境温度,显示在数码管上(LED专用驱动芯片TM1620);目的:学习ADC,...
  • 所属专栏: 开源设计 标签: STC15 需求 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-02-18 08:45:00
  • 51单片机教程零基础开始入门学习经验方法分享
  • 很多单片机初学者问我的第一句话都是:怎样才能学好单片机?今天,我就结合我自己是如何开始学习单片机的,如何开始上手,又如何开始熟练等话题与大家分享。我们现在用的比较多的是8051单片机,它的资料比较全,用的人也较多,市场也很大,51单片机内部结构简单,非常适合初学者学习,建议初学者将51单片机作为入门级芯片。单片机属于硬件,开始的时候大家可以找一本书学习单片机,但是我可以肯定地告诉大家,光看书不是长久之计,只有把硬件摆在你面前,亲自操作它,才会有深"刻的体会,也才能掌握它。单片机这门课是非常重视动手实践的,不能总是看书,但是也不能完全不看书,我们需要从书中大概了解一下单片机的各个功能寄存器,单...
  • 所属专栏: 学学单片机 标签: 发帖人:atarat 发帖时间:2019-11-20 11:49:00
  • 发现一本很好的51单片机编程入门教材书籍,推荐一下给初学者适合新手自学
  • 这几天看到很多学友,不知怎么进行51单片机的学习。当前单片机原理方面的书籍有很多,但也不是每一本都适合新手入门。现在给大家推荐一本原理和实践相给合的书籍,每一个案例都有完整的例程,并结合实际电路(配套开发板)分析演示讲解,且配有同步教学视频,特别适合新手入门。再找块开发板练习,接下来只要你肯努力,肯定是有收获的。单片机编程入门视频教程书籍,手把手教你从零开始学好单片机(王云).rar
  • 所属专栏: 学学单片机 标签: 入门 学习 材 书籍 发帖人:fsrse 发帖时间:2019-05-14 13:34:00
  • 面向初学者的STC15单片机多任务单片机课程
  • WQX-15开发板1、作品简介第一款面向初学者的STC15单片机多任务开发板。整个开发板的所有电路可以同时运行起来。芯片运行更高效!采用框架式编程概念,统一规范书写程序,提高程序编写质量和编写速度。做到一次编写永久使用。2、作品亮点(1)采用整体设计方案,整个开发板就是一个庞大的电路群,每个课程学一部分,整个课程学完就是整个板子同时运行一个大程序。(2)外置下载器,自动完成STC单片机所需要的断电下载功能。不需要人工频繁按开关。(3)附属多功能DMX无线板,辅助完成NRF24L01无线通信、DMX512有线通信等协议。(4)附属多功能DMX无线板,使用的是STC8F2K16S2单片机,也就是...
  • 所属专栏: 学学单片机 标签: 开发板 学习 51 发帖人:祁绪电子 发帖时间:2019-04-28 09:25:00
  • 基于51单片机的微型电压表
  • 很多新手包括我也是,学会用proteus后,很新奇但不知道仿真什么。今天我仿真了一个微型单片机,有兴趣的是新手可以仿真一下这个是我在proteus中的仿真,新手可以照猫画虎的试一下。制作一个电压表#include<reg51.h>#defineucharunsignedchar#defineuintunsignedintucharcodeled[10]={0xc0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};uintvolt;sbitCLK=P3^3;sbitSTART=P3^0;sbitEOC=P3^1;sbitOE=P3^2;v...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 51 发帖人:小马玩转单片机 发帖时间:2018-11-16 15:54:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: